This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100:用于替代 AD7997BRUZ-0REEL 的 TI P2P 解决方案

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395448/adc08100-ti-p2p-solution-to-replace-ad7997bruz-0reel

器件型号:ADC08100

工具与软件:

您好、先生、  

请建议使用 TI P2P 解决方案替代 AD7997BRUZ-0REEL。

(ADC +12C 接口)

非常感谢!

Sean Liao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    请将其移至 PADC 以获取帮助。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    遗憾的是、AD799t 还没有精确的 P2P 解决方案、但我们确实有一些器件在附近。 ADS7128 是一个 值得考虑的不错选择。 该器件是一款具有 I2C 接口的12位8通道 ADC。 它还提供与 AD7997类似的比较器和高/低阈值分析。 请告诉我此器件是否适合您。

    此致、

    Josh