This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63004:将 DAC63004设置为特定的频率

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397401/dac63004-set-dac63004-to-a-certain-frequency

器件型号:DAC63004

工具与软件:

您好!

我对 DAC63004智能 DAC 感兴趣。 我一直在阅读数据表、试图弄清楚如何在特定频率下输出正弦波。 据我所知、有一些硬编码的压摆率选项允许您设置特定的频率。 我的问题是、如果我想要的输出频率不是其中一个固定频率、该怎么办? 数据表中显示:

"时间常数大于转换率设置的外部 RC 负载可在内部频率计算中占主导地位。"

这是否意味着我可以添加外部 RC 负载来设置所需的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikollao、  

    不、这并不是真正有效的、因为您打算达到客户频率。 当输出充电速度稍慢一些时、相位会略有变化、但压摆率选项中的每个代码仍将在指定时间发生变化、从而产生相同的输出频率。 您将看到的主要效果是在代码跳转中实现平滑处理:

    这是您可以尝试的 TINA 仿真。 我在信号发生器的分段函数中复制了代码步骤:  

    e2e.ti.com/.../SineWaveRCFilter.TSC

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此我只能从一组固定前频率中进行选择、不能在0到1 MHz 的范围内设置我想要的任何频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikollao、  

    正确。 您可以选择手动/连续将24个 DAC 代码写入器件以获得所需的频率、但集成功能将需要使用其中一个预先固定的频率。  

    此致!

    Katlynne Jones