This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:外部时钟和采样率之间的关系

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397208/ads125h01-relationship-between-external-clk-and-sampling-rate

器件型号:ADS125H01

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS125H01、对外部时钟和采样率之间的关系有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想将6.144MHz 外部时钟信号输入到 ADS125H01、输出2400sps。

是否可以通过将模式0 (MODE0)寄存器(地址= 02h)的位7:3 DR[4:0]DR 设置为01010来实现这一点?

这种理解是否正确?

或者是否需要将外部时钟频率设置为7.328MHz 以输出2400SPS?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Inoue 信一:

    [报价用户 id="119143" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397208/ads125h01-relationship-between-external-clk-and-sampling-rate "]或者是否需要将外部时钟频率设置为7.328MHz 才能输出2400SPS?[/QUOT]

    是的、这是正确的。 数据速率将随时钟频率而变化。 如果提供6.144MHz 时钟、则数据速率的因数为6.144 / 7.3728 = 0.83333

    因此、2400SPS 数据速率实际上将为2000SPS

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的答复。

    我知道当6.144MHz CLK 并设置2400SPS 时、它的输出为2000SPS。

    由于2400SPS 为内部时钟(7.3728MHz)、因此必须 按6.144/7.3728进行缩放。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi