This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:高效的 CRC-4-ITU 实施?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397099/ads127l01-efficient-crc-4-itu-implementation

器件型号:ADS127L01

工具与软件:

安德鲁·凯斯勒写道:

我将在帧同步主模式下使用 ADS127L01、其中来自 ADC 的每个读数都有一个使用 CRC-4-ITU 算法的4位 CRC。 谁有一个  表驱动  (或类似高效的)计算该 CRC 的软件实现? 我有一个"简单"的逐位实现、但速度相当慢。  

我正在 帧同步 从模式下使用 ADS127L01、我有疑问。 crcany 提供   表驱动  执行、但我还没有让它运行。 我的问题:

  • 数据表显示"从数据流中的 MSB 开始。" 我有32位:24位数据和一个8位状态字。 因此、如果我调用状态字字节0、我希望在字节3、2和1上执行 CRC。 由表格驱动的 CRC 计算器一次对一个字节工作。 MSB 将位于字节3中、对吧? 那么、我需要按顺序输入 CRC 计算器字节3、2和1?
  • CRC 是否是单个帧(此配置中为24位)? 数据表显示"将移位寄存器设置为全零"。 我是为每一帧复位 CRC 移位寄存器还是应该将其保留用于下一帧?
  • Greg Cook 的 目录 提供了 CRC-4/ITU 的参数、如所示 width=4 poly=0x3 init=0x0 refin=true refout=true xorout=0x0 check=0x7 return=0x0 name="CRC-4/G-704"  (请参阅 模型参数)。  "width"、"poly"和"init"与数据表一致。  REFIN= true 但是、 表示 字符是逐位读取的、最低有效位(LSB)在第一位读取、这似乎与数据表相反。  REFOUT=true 指定 结果按字符进行反映、但在这种情况下、我们甚至不包含整个字符。 我 不知道要使用哪些参数来与 ADS127L01相匹配。

这是我尝试使用的 crcany 代码:

static unsigned char const table_byte[256] = {
    0x90, 0xa0, 0xf0, 0xc0, 0x50, 0x60, 0x30, 0x00, 0x20, 0x10, 0x40, 0x70, 0xe0,
    0xd0, 0x80, 0xb0, 0xc0, 0xf0, 0xa0, 0x90, 0x00, 0x30, 0x60, 0x50, 0x70, 0x40,
    0x10, 0x20, 0xb0, 0x80, 0xd0, 0xe0, 0x30, 0x00, 0x50, 0x60, 0xf0, 0xc0, 0x90,
    0xa0, 0x80, 0xb0, 0xe0, 0xd0, 0x40, 0x70, 0x20, 0x10, 0x60, 0x50, 0x00, 0x30,
    0xa0, 0x90, 0xc0, 0xf0, 0xd0, 0xe0, 0xb0, 0x80, 0x10, 0x20, 0x70, 0x40, 0xe0,
    0xd0, 0x80, 0xb0, 0x20, 0x10, 0x40, 0x70, 0x50, 0x60, 0x30, 0x00, 0x90, 0xa0,
    0xf0, 0xc0, 0xb0, 0x80, 0xd0, 0xe0, 0x70, 0x40, 0x10, 0x20, 0x00, 0x30, 0x60,
    0x50, 0xc0, 0xf0, 0xa0, 0x90, 0x40, 0x70, 0x20, 0x10, 0x80, 0xb0, 0xe0, 0xd0,
    0xf0, 0xc0, 0x90, 0xa0, 0x30, 0x00, 0x50, 0x60, 0x10, 0x20, 0x70, 0x40, 0xd0,
    0xe0, 0xb0, 0x80, 0xa0, 0x90, 0xc0, 0xf0, 0x60, 0x50, 0x00, 0x30, 0x70, 0x40,
    0x10, 0x20, 0xb0, 0x80, 0xd0, 0xe0, 0xc0, 0xf0, 0xa0, 0x90, 0x00, 0x30, 0x60,
    0x50, 0x20, 0x10, 0x40, 0x70, 0xe0, 0xd0, 0x80, 0xb0, 0x90, 0xa0, 0xf0, 0xc0,
    0x50, 0x60, 0x30, 0x00, 0xd0, 0xe0, 0xb0, 0x80, 0x10, 0x20, 0x70, 0x40, 0x60,
    0x50, 0x00, 0x30, 0xa0, 0x90, 0xc0, 0xf0, 0x80, 0xb0, 0xe0, 0xd0, 0x40, 0x70,
    0x20, 0x10, 0x30, 0x00, 0x50, 0x60, 0xf0, 0xc0, 0x90, 0xa0, 0x00, 0x30, 0x60,
    0x50, 0xc0, 0xf0, 0xa0, 0x90, 0xb0, 0x80, 0xd0, 0xe0, 0x70, 0x40, 0x10, 0x20,
    0x50, 0x60, 0x30, 0x00, 0x90, 0xa0, 0xf0, 0xc0, 0xe0, 0xd0, 0x80, 0xb0, 0x20,
    0x10, 0x40, 0x70, 0xa0, 0x90, 0xc0, 0xf0, 0x60, 0x50, 0x00, 0x30, 0x10, 0x20,
    0x70, 0x40, 0xd0, 0xe0, 0xb0, 0x80, 0xf0, 0xc0, 0x90, 0xa0, 0x30, 0x00, 0x50,
    0x60, 0x40, 0x70, 0x20, 0x10, 0x80, 0xb0, 0xe0, 0xd0};

// github.com/.../crcany
unsigned crc4interlaken_byte(unsigned crc, void const *mem, size_t len) {
    unsigned char const *data = mem;
    if (data == NULL)
        return 0;
    crc &= 0xf;
    crc <<= 4;
    while (len--)
        crc = table_byte[crc ^ *data++];
    crc >>= 4;
    return crc;
}

我还尝试过:

static unsigned char const table_byte[256] = {
    0x0, 0x7, 0xe, 0x9, 0x5, 0x2, 0xb, 0xc, 0xa, 0xd, 0x4, 0x3, 0xf, 0x8, 0x1, 0x6,
    0xd, 0xa, 0x3, 0x4, 0x8, 0xf, 0x6, 0x1, 0x7, 0x0, 0x9, 0xe, 0x2, 0x5, 0xc, 0xb,
    0x3, 0x4, 0xd, 0xa, 0x6, 0x1, 0x8, 0xf, 0x9, 0xe, 0x7, 0x0, 0xc, 0xb, 0x2, 0x5,
    0xe, 0x9, 0x0, 0x7, 0xb, 0xc, 0x5, 0x2, 0x4, 0x3, 0xa, 0xd, 0x1, 0x6, 0xf, 0x8,
    0x6, 0x1, 0x8, 0xf, 0x3, 0x4, 0xd, 0xa, 0xc, 0xb, 0x2, 0x5, 0x9, 0xe, 0x7, 0x0,
    0xb, 0xc, 0x5, 0x2, 0xe, 0x9, 0x0, 0x7, 0x1, 0x6, 0xf, 0x8, 0x4, 0x3, 0xa, 0xd,
    0x5, 0x2, 0xb, 0xc, 0x0, 0x7, 0xe, 0x9, 0xf, 0x8, 0x1, 0x6, 0xa, 0xd, 0x4, 0x3,
    0x8, 0xf, 0x6, 0x1, 0xd, 0xa, 0x3, 0x4, 0x2, 0x5, 0xc, 0xb, 0x7, 0x0, 0x9, 0xe,
    0xc, 0xb, 0x2, 0x5, 0x9, 0xe, 0x7, 0x0, 0x6, 0x1, 0x8, 0xf, 0x3, 0x4, 0xd, 0xa,
    0x1, 0x6, 0xf, 0x8, 0x4, 0x3, 0xa, 0xd, 0xb, 0xc, 0x5, 0x2, 0xe, 0x9, 0x0, 0x7,
    0xf, 0x8, 0x1, 0x6, 0xa, 0xd, 0x4, 0x3, 0x5, 0x2, 0xb, 0xc, 0x0, 0x7, 0xe, 0x9,
    0x2, 0x5, 0xc, 0xb, 0x7, 0x0, 0x9, 0xe, 0x8, 0xf, 0x6, 0x1, 0xd, 0xa, 0x3, 0x4,
    0xa, 0xd, 0x4, 0x3, 0xf, 0x8, 0x1, 0x6, 0x0, 0x7, 0xe, 0x9, 0x5, 0x2, 0xb, 0xc,
    0x7, 0x0, 0x9, 0xe, 0x2, 0x5, 0xc, 0xb, 0xd, 0xa, 0x3, 0x4, 0x8, 0xf, 0x6, 0x1,
    0x9, 0xe, 0x7, 0x0, 0xc, 0xb, 0x2, 0x5, 0x3, 0x4, 0xd, 0xa, 0x6, 0x1, 0x8, 0xf,
    0x4, 0x3, 0xa, 0xd, 0x1, 0x6, 0xf, 0x8, 0xe, 0x9, 0x0, 0x7, 0xb, 0xc, 0x5, 0x2};

unsigned crc4g_704_byte(unsigned crc, void const *mem, size_t len) {
    unsigned char const *data = mem;
    if (data == NULL)
        return 0;
    crc &= 0xf;
    while (len--)
        crc = table_byte[crc ^ *data++];
    return crc;
}

区别在于反射。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、经过进一步的试错之后、神奇的参数似乎是  width=4 poly=0x3 init=0x0 refin=false refout=false xorout=0x0 、与 CRC 目录中的任何内容都不匹配。 这似乎起作用:

    // github.com/.../crcany
    // width=4 poly=0x3 init=0x0 refin=false refout=false xorout=0x0
    uint8_t crc4x_bit(uint8_t crc, void const *mem, size_t len) {
        unsigned char const *data = mem;
        if (data == NULL)
            return 0;
        crc <<= 4;
        for (size_t i = 0; i < len; i++) {
            crc ^= data[i];
            for (unsigned k = 0; k < 8; k++) {
                crc = crc & 0x80 ? (crc << 1) ^ 0x30 : crc << 1;
            }
        }
        crc >>= 4;
        return crc;
    }
    
    static uint8_t const table_byte[256] = {
        0x00, 0x30, 0x60, 0x50, 0xc0, 0xf0, 0xa0, 0x90, 0xb0, 0x80, 0xd0, 0xe0, 0x70,
        0x40, 0x10, 0x20, 0x50, 0x60, 0x30, 0x00, 0x90, 0xa0, 0xf0, 0xc0, 0xe0, 0xd0,
        0x80, 0xb0, 0x20, 0x10, 0x40, 0x70, 0xa0, 0x90, 0xc0, 0xf0, 0x60, 0x50, 0x00,
        0x30, 0x10, 0x20, 0x70, 0x40, 0xd0, 0xe0, 0xb0, 0x80, 0xf0, 0xc0, 0x90, 0xa0,
        0x30, 0x00, 0x50, 0x60, 0x40, 0x70, 0x20, 0x10, 0x80, 0xb0, 0xe0, 0xd0, 0x70,
        0x40, 0x10, 0x20, 0xb0, 0x80, 0xd0, 0xe0, 0xc0, 0xf0, 0xa0, 0x90, 0x00, 0x30,
        0x60, 0x50, 0x20, 0x10, 0x40, 0x70, 0xe0, 0xd0, 0x80, 0xb0, 0x90, 0xa0, 0xf0,
        0xc0, 0x50, 0x60, 0x30, 0x00, 0xd0, 0xe0, 0xb0, 0x80, 0x10, 0x20, 0x70, 0x40,
        0x60, 0x50, 0x00, 0x30, 0xa0, 0x90, 0xc0, 0xf0, 0x80, 0xb0, 0xe0, 0xd0, 0x40,
        0x70, 0x20, 0x10, 0x30, 0x00, 0x50, 0x60, 0xf0, 0xc0, 0x90, 0xa0, 0xe0, 0xd0,
        0x80, 0xb0, 0x20, 0x10, 0x40, 0x70, 0x50, 0x60, 0x30, 0x00, 0x90, 0xa0, 0xf0,
        0xc0, 0xb0, 0x80, 0xd0, 0xe0, 0x70, 0x40, 0x10, 0x20, 0x00, 0x30, 0x60, 0x50,
        0xc0, 0xf0, 0xa0, 0x90, 0x40, 0x70, 0x20, 0x10, 0x80, 0xb0, 0xe0, 0xd0, 0xf0,
        0xc0, 0x90, 0xa0, 0x30, 0x00, 0x50, 0x60, 0x10, 0x20, 0x70, 0x40, 0xd0, 0xe0,
        0xb0, 0x80, 0xa0, 0x90, 0xc0, 0xf0, 0x60, 0x50, 0x00, 0x30, 0x90, 0xa0, 0xf0,
        0xc0, 0x50, 0x60, 0x30, 0x00, 0x20, 0x10, 0x40, 0x70, 0xe0, 0xd0, 0x80, 0xb0,
        0xc0, 0xf0, 0xa0, 0x90, 0x00, 0x30, 0x60, 0x50, 0x70, 0x40, 0x10, 0x20, 0xb0,
        0x80, 0xd0, 0xe0, 0x30, 0x00, 0x50, 0x60, 0xf0, 0xc0, 0x90, 0xa0, 0x80, 0xb0,
        0xe0, 0xd0, 0x40, 0x70, 0x20, 0x10, 0x60, 0x50, 0x00, 0x30, 0xa0, 0x90, 0xc0,
        0xf0, 0xd0, 0xe0, 0xb0, 0x80, 0x10, 0x20, 0x70, 0x40
    };
    
    __attribute__((optimize("O3")))
    uint8_t crc4x_byte(uint8_t crc, void const *mem, size_t len) {
        unsigned char const *data = mem;
        if (data == NULL)
            return 0;
        crc <<= 4;
        for (size_t i = 0; i < len; i++) {
            crc = table_byte[crc ^ data[i]];
        }
        crc >>= 4;
        return crc;
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    我不熟悉您使用的代码、但我可以确认一些有关 ADS127L01的信息。

    1. CRC 仅对24b 转换结果执行。  根据您的上述问题、是的、正如您已经定义的那样、MSB 位于字节3中。

     CRC 是在单个帧上进行的。 CRC 移位寄存器针对每个转换结果进行复位;上一次转换的结果不影响当前转换结果。

    我们有一个 Excel 电子表格已完成此过程。  您可以使用它来验证上述代码和设置是否正确。

    https://www.ti.com/tool/ADS127L01-EXCEL-TOOL-CALC

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Keith!

    这就是我所寻找的东西。