This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:双极输入

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, ADS8900B, ADS9817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396573/ads8881-bipolar-input

器件型号:ADS8881
主题中讨论的其他器件: ADS8900B

工具与软件:

尊敬的团队:  

目前、我的客户的应用正在使用 LTC2328-18。  

为了替换这个器件、我找到了具有相似功能的 ADS8881、但是这个器件是单极输入。  

是否有任何替代  LTC2328-18的解决方案? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您的提问。 您的客户是谁、他们的应用是什么?  

    让我对此进行探讨、明天再与您联系。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    ADS8881和 ADS8900B 与 LTC 器件最为相似。 但是、正如您提到的、它们都是单极的。 此 E2E 会发布 应用手册、以用于双极至单极转换。 ADS8900B 具有极低的噪声。

    或者、也可以使用 18位、2MSPS/通道、8通道 ADS9817 新的多路复用器、SAR ADC 具有高达+-12V 的双极输入范围。

    此致、

    Samiha