This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:通道噪声问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397034/ads7953-channels-noise-issue

器件型号:ADS7953

工具与软件:

您好!

我们 尝试使用一对 ADS7953SBDBTR ADC (U4和 U5)读取24个信号(U4上15个信号、U5上9个信号)、从而读取24个信号。

信号 直接 来自8个电路、每个电路3个信号输出(如下所示的1个电路示例包括 U12电流分流监控器和 U19运算放大器)。

我们 可以看到 U19A-3上没有噪声。 可以看到 U19A-1和相应的 ADC_1引脚 U4-21的以下模式:

如下所示、我们可以看到其他通道上存在类似的噪声。

U20-1/U5-23:

U21-1/U5-28:

我们已尝试在 ADC2 (U5)通道关闭的情况下进行测试、我们看到 U19A-1和 U4-21上的噪声降低(但仍然很明显):

是否预计会出现这种噪声、我们是否可以采取任何措施来减少这种噪声(硬件更改等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kieran:

    您所指的噪声是大尖峰、对吗? 这可能是由于 ADS7953 MUX 切换所致、但您曾提到、当 U5已通电但处于非活动状态时、仍会出现这种情况。

    您是否能够通过断开 ADC 输入与放大器输出的连接并探测放大器输出来隔离尖峰的源? 如果这是放大器问题、我可以让您联系我们的放大器团队。  

    此致、
    Joel