This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4125:电流监控器解决方案

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA855, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385145/ads4125-current-monitor-solution

器件型号:ADS4125
主题中讨论的其他器件:PGA855、 PGA280、PGA281

工具与软件:

你(们)好

下面是一个分立式解决方案、用于监测 N 与接地之间的电流

我们想 改进 电路-> INA (0.1增益到256增益)+ADC、您有什么建议吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并将其转发给放大器组、以便提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能不能更详细地介绍一下图中的各个块代表什么吗? 此外、测量所需的带宽是多少? 通常、我们会使用电流感应电阻器和放大器来实现这种类型的电路、以测量电阻器两端的电压。  

    此致!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是泄漏电流测量值、15Hz ~1MHz

    您有什么建议吗、AMP 具有0.1~256 Ω 增益?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    您是否申请此器件具有介于0.1V/V 和256V/V 增益之间的可变增益控制? 另外、您有哪些可用的电源电压、以及您试图测量电流的共模电压是多少?  

    谢谢!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有*0.1~*256增益要求、带宽需要 DC、15~1MHz、输出电压为0~8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    对于该线程的延迟、我深表歉意。 由于此应用的速度范围较广、我会将其发送给我们的精密放大器团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我有* 0.1~*256增益要求、带宽需要直流电、15~1MHz、输出电压为0~8V。

    单个仪表放大器很难满足上述所有要求。 下面是我们的 PGA 选择。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/products.html#3229=PGA&sort=511;asc&

    例如、 0.1V/V 至256V/V (低于1V/V)仪表放大器的可选增益通常与 PGAXXX 器件型号相关、例如 PGA280、PGA281、PGA855等。  

    您的其他要求是高达1MHz 和高达8Vdc 的输出摆幅、这是高电压仪表放大器。  

    我认为单个仪表放大器无法满足上述所有要求。 PGA855满足您的某些要求、但增益仅按比例增加到16V/V 您可能必须调整双级以实施应用。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond