This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:新型芯片标识。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397791/ads1015-new-die-markings

器件型号:ADS1015

工具与软件:

您好!

我们有一个新的裸片版本、与以前购买/测试的器件不匹配。  

器件型号为  ADS1015IRUGR、该器件由 Digi-key 购买。  

新的裸片标识为"ADS115"、maskwork 版权所有"2016"并带有"TI"首字母缩写。  

如果您需要其他信息、请告诉我。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dorian:

    这些是合法设备。  

    内部裸片标识的变化是由于制造工艺的变化而导致的、与 之前购买/测试的器件相比、这些器件只是来自不同的制造基地。  

    您可以从标记为"N7J"的包装中进行验证。

    此致、

    天使