This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:级联模式下为1000SPS

Guru**** 2769185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394998/ads1299-1000sps-in-cascade-mode

器件型号:ADS1299

工具与软件:

您好!

曾有人尝试过使用2或3个 ADS1299在级联模式下实现1000SPS 数据速率。
我们在级联模式下进行了3次 ADS 设置所有设置都已成功完成、而且我们还可以接收数据。 问题是、我们没有按预期获得1000个样片。

我们还分析了所有三个 ADS1299的 DRDY 生成、我们观察到在我们没有读取数据时、会按预期生成 DRDY。 但是、我们开始读取(启用 SPI)后、经常会错过 DRDY。

在附加的映像中、您可以看到 DRDY 通常变为低电平并立即变为高电平、指示已接收到 SCK。 但有时它会变为低电平并始终保持低电平、然后变为高电平4 tclk、然后再变为低电平。 因此、我将其称为"未命中"。

我缺少或不考虑某些内容。


感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanskar:

    感谢您发帖。

    您附加的图像未显示 nDRDY。 此外、我在逻辑分析仪捕获中没有看到 SCLK 切换。 相反、它似乎一直保持高电平。 您可能误附上了错误的图像?

    另外、请注意 ADS1299 SPI 期望使用模式01、这意味着 CPOL = 0且 CPHA = 1。 SCLK 在帧之间应该处于低电平。

    在级联模式中、只需在一个 START 脉冲同步它们 各自的转换后监视一个器件的 nDRDY 引脚。 每个 nCS 引脚应一次置为低电平一个、以读取每个帧中的所有216位。 在1kSPS 时、您需要大于648kHz 的 SCLK 频率。 您可以确认您的 SCLK 频率吗?

    在 nDRDY 中断之后、只能看到一个或两个显示从所有三个 ADS1299器件读取的级联数据的帧、以检查时序和序列是否符合预期。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    为我制造的困惑道歉。 虽然附加的图像是正确的、但标签不正确。 图中显示的3个信号都是三个不同 ADS1299的 DRDY 信号。

    我们发现并解决了该问题、但我们有更多关于 DRDY 的观察结果、这些观察结果让我们感到困惑。 我将创建一个关于它的单独的帖子,因为它与这一个无关。

    感谢您的快速响应。