This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:ADS8498和放大器之间的比较表;AD7608BSTZ

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398113/ads8598h-compare-table-between-ads8598-ad7608bstz

器件型号:ADS8598H

工具与软件:

你(们)好

你能为我分享这个表吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如前所述、这两款器件之间存在大量差异、因此将一个 比较表组合在一起并不像听起来那么容易。  如果您可以、我会将一份备注发送到您注册的电子邮件帐户、我们可以尝试脱机帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    好的、等待您的邮件、谢谢