This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:呼吸率对人体运动非常敏感、当传感器为体外传感器时(可启用呼吸率模式)、为什么电流消耗不同

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1390071/ads1292r-respiration-rate-is-highly-sensitive-to-body-motion-and-why-current-consumption-is-different-when-sensor-is-on-body-and-off-body-which-respiration-rate-mode-is-enable

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

您好!


我们正在使用 TI ADS1292R 设计/测试我们的可穿戴 ECG/HR/RR 传感器贴片,我们发现呼吸率(RR)对运动非常敏感:通常 RR 在12-20 bpm 的范围内(每分钟呼吸)。 . 但是、这种(左侧)胸部佩戴的传感器贴片可以提供 RR 读数、如果我们的手臂短暂、突然移动、该读数会立即从正常范围跳至30-40 bpm。


请注意、HR 心率读数没有这个运动灵敏度问题(HR 相当稳定、并且不会受到运动的太大影响)。 ADS1292R RR 设计是否因运动灵敏度而容易出现此类(变化较大)问题? 此应用手册和/或任何应用手册中讨论了减少运动对 RR 影响的滤波/平均技术、是否有修正?

第二个与 RR 有关的问题如下:
-禁用 RR 模式时,芯片的电流消耗不受传感器贴片体外还是胸部磨损的影响。

-当 RR 测量模式启用时(通过 ADS1292R 芯片中的寄存器位配置),如果传感器贴片通过2个电极和粘合剂(与胸部皮肤接触)佩戴在胸部(体外)时,芯片消耗的电流要低得多(低400uA ):  

1408uA (非车身时)与983uA (车身时)

您是否了解 ADS1292R 的这种电流消耗行为与 RR 是否开/关以及电极体外/体外有关? 它是否是 ADS1292R 中 RR 设计的已知特性? 还是 PCB 板或设计中的设置错误??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoang:

    感谢您发帖。

    由于测量胸阻抗微小变化的性质、呼吸肯定会受到运动伪影的影响。 这些解决方案通常可归结为最小化皮肤电极接触阻抗和软件算法、使用精心设计的带通滤波器来消除运动伪影。 遗憾的是、我们没有足够的专业知识来提供很多指导。

    我尚未观察到 ADS1292R 的浮动电极输入与电流消耗之间存在这种相关性。  原因可能是在呼吸调制信号(RESP_MODP/N)、输入导联脱落电流源(内部上拉/下拉电阻器或电流源)或 RLD 放大器输出向电源轨驱动的路径中引入了高阻抗(即开路)。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此事的意见。 虽然它不能直接解决我们当前的挑战、但我感谢您的见解和您花时间作出回应。