This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2548M:SPI SCLK

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397455/tlv2548m-spi-sclk

器件型号:TLV2548M
主题中讨论的其他器件:TLV2548

工具与软件:

我有一个关于 TLV2548 SPI 上 SCLK 的问题。
CFR = AF80
SCLK = 11MHz
转换时钟选择= SCLK/2
长采样
用作 INT
在上述条件下、当进入42ea 时、SCLK 不工作、在这些条件下、SCLK 不工作
输入了28 + 14x2 = 56ea、且运行正常。

此设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siwon:

    配置寄存器(CFR)为12位宽、因此由3个十六进制数字表示。 现在、我假设值为0xAF8。 这是您的正确用法吗? 如果是、这不符合您要使用的配置。  

    [报价用户 id="149056" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397455/tlv2548m-spi-sclk "]

    在上述条件下、当进入42ea 时、SCLK 不工作、在这些条件下、SCLK 不工作
    输入了28 + 14x2 = 56ea、且运行正常。

    [报价]

    您能否详细说明您的推理、以便我更好地跟进?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问这个问题太随便了。

    这是一个简单的问题。

    当我设置转换时钟选择= SCLK 时
    我知道转换需要14ea SCLK。

    如果我设置转换时钟选择= SCLK/2、我是否仍然需要14 ea SCLK 还是28 ea?

    提出此问题的原因是、如果我发送 SCLK 14ea、INT 不会输出、但如果我发送 SCLK 28ea、INT 和 ADC 数据会正常输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siwon:

    是的、我现在明白了。 感谢您的澄清。  

    在转换时钟= SCLK/2的情况下、它将是28个 SCLK、因为需要14个转换时钟来完成转换。 如果转换时钟= SCLK/4、则需要56个 SCLK。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。
    您的答案已经解决了我的问题。