This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299在4kHz 波速率下运行良好、但在8Ksps 和16Ksps 上表现不规则

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1395439/ads1299-ads1299-work-good-under-4khz-smaple-rate-but-irregular-on-8ksps-and-16ksps

器件型号:ADS1299

工具与软件:

你好、我建立一个 ads1299记录系统.  

当同一组 ADS1299以4K 和更低的分辨率采样时、输入噪声看起来接近芯片规格(在3uVpp 下、如下图所示)。 并输入测试的正弦波、ADC 输出信号显示 符合预期。

但是、当我将 ADS1299采样率设置为8KSps 和16KSps 时、输入噪声看起来非常大、超过了显示范围(大约1mVpp)。 下图显示了  在输入噪声情况下全屏显示的噪声。


FPGA 使用一组 SPI 在 并行模式下写入和读取5个 ADS1299。 SCLK 为20MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    剂量任何人都可以提供一些想法?