This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD16EVM:软件安装错误

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393416/afe58jd16evm-software-installation-error

器件型号:AFE58JD16EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD18

工具与软件:

大家好、我正在尝试使用 AFE58JD18和 TSW14J50读取模拟数据。 但是我遇到了软件错误。

以下是有关错误和故障排除的详细信息:-

  1. 我曾查看过论坛、下载过旧版本的软件、但仍然有相同的问题:"在该位置找不到 HMC-DAQ GUI "。   
  2. 安装时、我确实观察到 HSDC 默认安装在"Program File"中、而 HMC-DAQ 安装在"Program Files (x86)"中。 用户手册中提到、两者都应具有默认路径"Program Files (x86)"
  3. 我在安装时手动更改了路径、遇到有关 LabVIEW 的另一个错误。  

我使用的是 Windows 11操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否安装了器件 EVM 软件?  

    您需要安装 HSDC_pro 和 DEVICE EVM 和 NEEP 才能打开 HSDC_pro。 您是否遵循相同的原则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!

    首先、我安装了 HSDC_pro (默认路径 Program Files)、然后安装器件 EVM HMC_DAQ (默认路径 Program Files x86)。 它会显示错误:找不到 GUI。 然后我手动更改了程序文件 x86的默认路径,它给了我以上错误(图像)。

    根据 user_manual、两个软件都应具有默认路径 Program Files x86。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此线程,因为支持是通过邮件通信提供.