This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEG-FE 性能演示套件中的放大器"U2"是什么?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA378, OPA350, OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397316/ads1299eegfe-pdk-what-is-the-amplifier-u2-in-ads1299eeg-fe-performance-demonstration-kit

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:OPA387、OPA350、OPA378

工具与软件:

上一个线程链接不起作用、如果有人能向我指出正确的方向、将会非常有帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurabh、

    感谢您发帖。 U2只是屏蔽驱动放大器的通用外形尺寸。 OPA350和 OPA387是需要考虑的两个示例。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它们中的任何一个都与 EVM 中规定的连接不匹配。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saurabh -我的错误。 U2封装似乎用于 SC70 5引脚封装。 不妨考虑一下 OPA378。

    此致、

    Ryan