This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:汽车级

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1, LMP90080-Q1, ADS114S08, ADS1120-Q1, ADS1148-Q1, ADS1261-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399159/ads114s08-automotive-grade

器件型号:ADS114S08
Thread 中讨论的其他器件: ADS1120-Q1、 ADS1148-Q1、 ADS1261-Q1、ADS1018-Q1 、LMP90080-Q1

工具与软件:

您好!
我需要知道这款 ADC ADS114S0x 是否为低功耗、低噪声、高集成度、6通道和12通道 4kSPS 具有 PGA 和电压基准的16位 Δ-Σ ADC

具有汽车认证版本或系列、在通道数、D 和 SE、位数等方面具有完全相同的规格


是否有可能找到类似的证书?或者您是否计划对其进行认证?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo Falanga、

    ADS114S08未通过 Q1认证、我们目前没有对其进行资格认证的计划

    但是、有一个 ADS1148-Q1、它是上一代 ADS114S08。 我们还有 ADS1120-Q1、这是一款与 ADS114S08类似、成本更低、通道数更少的器件

    最后是 ADS1261-Q1、是一款比 ADS114S08性能更高的24位器件。

    请告诉我这些器件中的任何一款是否满足您的要求。 您可能还想知道您要使用 ADC 做什么、因为我们还有其他可能更合适的 ADC (我仅提到了与 ADS114S08类似的 ADC)

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    非常感谢您的快速响应。
    我感谢您的建议。
    我还确定了 ADS1148-Q1、因为它具有 SPI、汽车、8个通道和16bps 分辨率。
    我正在尝试从热电偶、加速计、应变计等具有汽车资质的传感器获取不同的值。

    大家都很好理解、我对纯差分和单端通道都有要求。
    我还确定了 LMP90080-Q1和 ADS1018-Q1 (但通道太少)。
    我需要使用几个最大为 n 个通道的 ADC 来完成这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo Falanga、

    听起来不错-您是否需要我们的其他支持? 关于这些器件还有其他问题吗?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与该公司交谈,并更新 u :) thx 的时刻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo Falanga、

    明白了、我现在会将此问题标记为已解决、如果您有更多问题、始终可以回复、或开始新的主题帖

    -Bryan