This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12:输出信号与相位同步

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394839/dac39rf12-output-signal-sync-with-the-phase

器件型号:DAC39RF12

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户希望将该 DAC 的相位与外部采样电路对齐。
客户只需要这个 DAC 输出短脉冲、这与输出的相位对齐。

请参考我的下图。

可以通过 DAC39RF12的 SYNC 引脚实现吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DAC 上的 SYNC 引脚是用于 JESD204串行接口的8b10b 工作模式的输出。 对于 NCO 的频率字、无法使用 SYNC 输出引脚。  

    此致、  

    Matt