This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95430:CSD95430RRB 系统功率损耗

Guru**** 2966870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396166/csd95430-csd95430rrb-system-power-loss

器件型号:CSD95430

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 在我们的设计中、我们有功率级 CSD95430RRB。

已按照数据表检查、如下所示、

总功率损耗的计算方式是否是考虑电感器功率损耗?

我们是否需要添加由电感器本身引起的额外 I2Rdc?

此致

Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:

    和"在控制器和最近的功率级之间保持至少800mil 的距离"(数据表中的布局指南)

    ...

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、功率损耗包括电感器 Loos。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud 您好:

    感谢您的答复。

    您能分享为什么布局指南要求"在控制器和最近的功率级之间保持至少800mil 的距离"?

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    功率级有噪声。 如果功率级小于800mil、则控制器将受噪声的影响。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud 您好:

    表达自己的观点、

    1.这是最小距离,对于最大距离有任何限制。

    2.我们有1个 PWM 用于3级 IC 和10个 PWM、因此我们的设计中总共有30个级 IC、  

     除了数据表显示的内容外、您是否还有其他此类设计和布局的指南或提示?

    最棒的餐厅

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    1-由于走线、PWM 容性负载应小于10pF。 没有具体的最大距离

    2-请遵循数据表进行设计和布局。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud 您好:

    功率级存在噪声、这意味着其他功能 IC (例如 热传感器、USB 驱动器)也应至少离 IC 级800密耳、对吧?

    此致  

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    此致