This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:请求有关断电序列的指导

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399506/dac81404-request-for-guidance-of-the-power-down-sequence

器件型号:DAC81404

工具与软件:

您好!
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。

(问题)

1.您能否为 DAC81404的断电序列提供明确的指导?
  在数据表的图7-39中、与图7-38中的上电序列相比、下电序列非常不清楚。
  我想问是否应该在 DVDD 断电之前将 AVDD 完全关闭、以及在 IOVDD 断电之前将 DVDD 完全关闭。

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kwonjoon:
     
    图7-38和7-39只是一个示例、用于展示 电源打开/关闭时的 DAV VOUT 响应。  
     
    该器件 在使用内部基准时不需要任何电源时序。

     

    谢谢!

    Sanjay