This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8867:LSB、偏移误差和增益误差

Guru**** 2981400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397207/ads8867-lsb-offset-error-and-gain-error

器件型号:ADS8867

工具与软件:

 ADS8867是16位、具有极低的 LSB、大约70uV。

与芯片的偏移误差和增益误差相比、即使是典型参数、该值也非常小。

这是否意味着如果我需要精确的 ADC 输出、应首先在采样期间每次进行校准? 或者只是  在上电后执行校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通用系统校准应有助于提高 ADC 输出精度。 您的测量结果是否不符合预期?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚开始评估电路的精度。

    我获得了以下信息、

    1——当系统已经稳定(特别是热量)时,应进行校准

    2-ADA8867最大偏移值为4mV、已经是6 LSB。 我应该在 ADC 开始工作之前对其进行补偿。

    不管怎样、我很快就会开始测试。

    还有很长的路要走。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好! 请告诉我您的评估是否需要任何其他支持。 如果您希望我进行审阅、您也可以通过电子邮件向我发送原理图/布局。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Samiha