This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408EVM:电流检测1在 DAC 负范围内不工作

Guru**** 2785115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398308/afe20408evm-current-sense1-not-working-with-dac-negative-range

器件型号:AFE20408EVM

工具与软件:

您好!

对于 VSSA/VSSB 电源(负范围)、电流检测通道1似乎无法正常工作。 但是、当使用 VCCA/VCCB 电源(正范围)时、它可以正常工作。 通道0在正负范围内均可正常工作。 我们在最近购买的两款电路板上都遇到了此问题。 您能帮助我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Fan:

    我将对此进行介绍。 您能多解释一下您的问题吗? 此外、请告诉我您向器件施加的电压以及预期在通道1上看到的电流。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    我通过将 SENSE+/-串联并使用220K 电阻作为负载、使用 SENSE 通道来监控 DAC 输出(VSSA 为5V、DAC 输出为-5V)的电流。 最初我使用 sense0、读数正确~22uA、这与我的万用表测量值一致。 然后我切换到 sense1、我期望值与 sense0相同。 但 它显示出更高的电流–超过400uA。 sense1通道似乎有一些问题。 从电路中移除两个 sense1引脚后、电流恢复为正常的22uA。  

    正如我提到过的、仅当 DAC 配置为负范围时才会发生这种情况。 但我的应用需要两个检测通道才能使用 DAC 负范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    首先要确认的是、您是否在使用 EVM? 如果是、您能否确认您使用的测试点。  

    我在自己的 EVM 上进行了一项相当粗略的测试、其中 VSS =-5V。 我对+通道施加了60mV 电压、并将-通道接地。 0x25A0附近的两个 ADC 检测电路都会读取该值。  

    如果您使用自己的电路板、可以将原理图发送出去吗?

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    是的、我正在使用 EVM。 这是我使用的电路、我 根据 测得的电压差 和板载电阻器0.51欧姆计算电流。 它使用 S0但不使用 S1。 这两个通道是否相同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    这些通道应该完全相同、除了单独的偏移/增益误差。 当我应用类似电路时、SENSE1上的电压为-35uV。  

    当您说在 SENSE1上看到400uA 时、读数是否不正确、或者您是否确认 DAC 是否消耗了额外的电流? 您的设备上是否有其他设置可以帮助我更好地匹配您的设置? 作为参考、我启动了 EVM、开启 DACA0、设置为0x1000、然后设置运行 ADC。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的参与。 我确认 DAC 使用的 DMM 额外电流 测量值~200uA。 不过、从检测通道读取的电流与该值不匹配、而是显示了430 µA。 我还注意到、DAC 输出电压移位至-4.97V、而它通常保持在-4.99V (我对 DACA0使用代码0、使用-5V 的外部 VSSA)。 DAC 通道和 ADC Sense1之间似乎存在一定程度的耦合。

    当我从 sense1+(TP20)和 sense1-(TP21)引脚断开连接并将它们短接在一起时、我看到 DMM 上的电流下降到22uA、DACA0输出返回到-4.99V。  

    我的设置步骤应与您的设置步骤相同、首先打开 DAC、然后配置 ADC 以进行测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Fan:

    我已经能够解决 SENSE1问题、但仅当我 将电路端接至 VSS 而不是接地时。 您能否确认这是否正是您所做的? 我将与设计人员讨论这一发现。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、 您能否说明一下"将电路端接至 VSS 而不是接地"的含义?

    在我的设置中、VSSA 连接到-5V。 当我将 DACA0 (J16的引脚14)连接到 S1-引脚(TP21)和 将其与负载断开 中、即使没有完整的回路、我也会观察到高达200μA 的明显失调电流。 这两个引脚之间似乎有一些内部漏电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Fan:

    好的、现在我了解您使用的是什么电路了! 现在看到您在将 DACA0连接到 SENSE1+时看到的~400uA。 它看起来该引脚上有漏电流。 我将对此进行进一步调查、并让您知道我可以找出什么。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Fan:

    与设计师交谈,他告诉我两件重要的事情。

    1) SENSE1+引脚有一个1M Ω 的电阻器、SENSE0+引脚没有这个电阻器。 这是因为 SENSE1+引脚也是一个85V ADC 输入。  

    2) 2)检测引脚不会变为负值。 请注意、虽然检测引脚可以彼此为负、但您不应将负 DAC 输出连接到引脚。 电压必须为正。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Erin。 有道理。 我将感测引脚移至 GND 侧而不是-5V 侧、它可以正常工作。