This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:TEMPALM 未清除且 TEMPOUT 高于1.4V?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400037/dac81416-tempalm-not-clearing-and-tempout-above-1-4v

器件型号:DAC81416

工具与软件:

您好!

我将一个 DAC81416焊接到分线板上以便测试它。 当我为其上电(V_DD = V_AA = V_IO = 5V、V_CC = 9.5V、V_SS = 0V)时、ALMOUT 引脚被拉低。 触发 RESET 引脚没有帮助-当 RESET 保持低电平时、它会变为高电平、之后立即返回低电平。 我通过 SPI 检查状态寄存器时、发现 TEMPALM 位高电平。 写入 TRIGGER 寄存器中的 ALM-RESET 也无法将其清除。 此外、当我在 SPICONFIG 中禁用 DEV-PWDWN 后测量 TEMPOUT 引脚上的电压时、它的读数范围为1.6V 和2V、具体取决于 V_CC。 我不确定如何解释该值。 你有什么想法可能会导致这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gideon、

    您能否发送原理图和硬件设置图像?
    我也不能知道到底发生了什么。

    TEMPANL 位高电平-它指示 DAC81416的温度高于热关断限值。

    谢谢!
    Sanjay