This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399988/afe5808a-afe5808a

器件型号:AFE5808A

工具与软件:

我注意到、在 AFE5808A 评估板上、数字电压与模拟电压小心分离、但存在单个公共接地。  芯片中的数字和模拟电压的接地端(返回电流)是否相互隔离?  如果是、它们是否连接在包装中?  或者它们是否可以在板级完全分离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议客户仅在使用数字解调器功能时才使用接地分离。 由于 AFE5808A 没有该功能、因此我们建议将两个接地端短接。

    要回答您的问题、它们在封装中弱短路。 建议将  AFE5808A 器件的电路板短接。