This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204-Q1:PWM 和智能 DAC 的模拟输出

Guru**** 2505915 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399375/dac63204-q1-pwm-and-analog-output-from-smart-dac

器件型号:DAC63204-Q1

工具与软件:

您好!

我想 在如下所示的配置中使用 DAC63204-Q1智能 DAQ、其中两个输出具有可调的 PWM 频率和占空比。  在此配置中、预期的最大合理 PWM 频率输出是多少?  根据0.3V/us 的转换率、我在5V 电源下预计最大频率为60kHz、对吗?

我还想在不改变电路的情况下、将这个相同的输出用作模拟输出(范围为0V ~ VDD)。  这是可行的吗?  从数据表来看、FB0似乎需要连接到 VOUT0来实现电压输出、但对于 PWM 功能、它连接到 DAC 通道1的输出。   如果 OUT1和 OUT0 DAC 输出都设置为相同的模拟电压(在电压输出模式下)、则 OUT0是否会用作模拟输出?

 理想的信号输出应为:
- PWM 0~10kHz+或0~5V 的模拟电压输出


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!  

    我们开始看到 PWM 性能在25kHz 左右下降。 输出缓冲器的响应时间开始产生影响、我们被限制为10个占空比步长。 有关输出行为的一些屏幕截图、请参阅此文档。

     e2e.ti.com/.../5460.25KHzPWM-.docx

    不可以、PWM 通道也不能用作模拟通道。 您可以使用 OUT1作为模拟通道、可能还可以使用外部多路复用器在 PWM 输出或模拟输出之间进行选择。 但是、在开环模式下运行时(FB 和 OUT 引脚未短接)、缓冲器的输出只能输出0V 或 VDD。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    是否可以使用 GPIO 引脚作为输出来控制外部模拟多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!  

    GPIO 引脚的输出功能更多地是状态功能。 可以将其中一个 PWM 通道设置为零标度和满标度边界的窗口比较器、因此当您使用模拟通道时、GPIO 引脚始终为高电平、而当您禁用窗口比较器模式以返回 PWM 模式时、窗口比较器标志(GPIO 引脚)应变为低电平。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katlynne。