This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5626:执行校准以消除输出变化

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399979/tlv5626-performing-calibration-to-zero-out-variability

器件型号:TLV5626

工具与软件:

您好!

我们目前使用 DAC 作为直流/直流转换器的基准。 这里有一个很大的变化会影响我们电路的工作点。 是否有文档或方法来校准这个 DAC 以消除可变性?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KJ:  

    此 TIPL 视频介绍了如何校准 DAC 偏移和增益误差。 校准涉及进行两点测量以及更新传递函数来校准误差。  精密 DAC 校准|视频|德州仪器 TI.com

    为了尽可能 完全消除可变性、您必须测量每个 DAC 代码并且基本上将 代码和产生的输出电压存储在 存储器内某个位置的查找表中。 您可以提及 LUT 而不是使用传递函数。 这通常是不现实的、但对于8位 DAC 来说可能是可行的、因为只有256个代码。 这样做将帮助您"校准"出 DNL 错误、这是从代码到代码的步长不规则、无法通过视频中显示的两点测量来校正。   

    此致!

    Katlynne