This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:与 TSWDC155EVM 同步和 GUI 问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399923/ads9219evm-sync-with-tswdc155evm-and-gui-question

器件型号:ADS9219EVM
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVM

工具与软件:

您好!

我正在 通过 GUI (cGUI_ADS92xx_EVM_GUI)查看 ADS9219EVM 和 TSWDC155EVM、我有两个问题:

(1) FPGA_SMPL_SYNC 是否由 GUI (FPGA)生成?  我在 GUI 中没有看到任何用于启用/禁用同步的选项?  我希望启用它、可以使用跳线(JP4)禁用它。

(2)左侧控制面板的显示似乎有问题(请参阅下面的屏幕抓图)、

如果某些控件无法完全可见、则会出现某种尺寸问题(内部框不会跟随控制面板)。  GUI 安装在 Win11计算机上。

有什么方法解决此问题的建议吗?  缺少字体?  更改屏幕分辨率(我使用的是3840x2,160,200%)。

谢谢您、

斯文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:  

     

    感谢您的提问

    1. 正确、FPGA 在内部提供 SYNC 信号。 不必启用该功能、在使用取平均值功能时、只要在 J4上位于[2:3]位置的跳线被填充、该功能就会在内部启用。  
      1. 要禁用或提供外部 SYNC 信号、需要分别移除 J4上的跳线或将其安装在[1:2]位置。
    2. 遗憾的是、没有直接的解决方案、EVM GUI 设置为适用于100%屏幕分辨率缩放
      1. 如果我将其缩放到大于100%、则我在结束时尝试此操作、它看起来像共享的图片。
      2. 您能否查看一下这样是否可行?
        1. 如果是、这是一个可以接受的解决办法吗? 我将在内部查看是否有其他工作地点差价调整数选项可用。

    此致、

    Yolanda