This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:只有两个电极-交流耦合和 RLD 环路

Guru**** 2773135 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399166/ads1291-just-two-electrodes---ac-coupling-and-rld-loop

器件型号:ADS1291

工具与软件:

您好、TI:

我对 ADS1291仅使用两个电极存在一些疑问。 我在一些讨论中发现、为此需要对输入进行交流耦合并包含 RLD 环路。

我开发了以下电路:

是这样吗? 有人能解释 RLD 环路的功能吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo、您好!

    第一个图像中的基本方案看起来是正确的。 如果有用、我可以离线联系您、并在选择元件值后查看完整的原理图。

    过去、RLD 放大器用于在人体上建立直流偏置电压、以使生物电势信号靠近模拟前端电路(即 PGA 输入)的1/2 Vs 作为基准。 此外、RLD 还有助于抑制共模噪声干扰、例如50/60Hz 电力线噪声。 不使用专用 RLD 电极的应用通常通过连接至1/2 Vs 的上拉电阻器或+和-电源之间的电阻分压器对输入进行交流耦合并在 PCB 上建立直流偏置。

    此致、

    Ryan