This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:硬件复位

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399841/adc3662-hardware-reset

器件型号:ADC3662

工具与软件:

您好!

上电阶段后是否始终需要进行硬件复位?

如果支持、是否也可以从开始将 RESET 引脚保持在高电平、以便:

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    建议进行硬件复位、以便每次器件上电时、寄存器都会复位到已知状态。 它是一个高电平有效信号、只有在电源全部稳定后才应切换。 如果您在电源开启时将其保持为高电平、我们无法保证整个下电上电周期中的寄存器状态。

    通常的做法是根据出现的最后一个电源轨(在本例中为 AVDD18)使用看门狗电路。 下图显示了在 REFBUF 稳定后将复位置位、但由于 REFBUF 可用于自举选择、因此最好将看门狗放置在 AVDD 电源轨上、此时看门狗延迟将考虑 REFBUF 稳定的时间。 下面的电路将适用于此部件所需的高电平有效复位。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我们在第一个设计中未连接硬件复位、ADC 仍然可以工作。 由于缺少硬件重置、我们应该期望有哪些缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

     硬件复位的目的是、每次器件上电时、寄存器都会复位到已知状态。 如果您触发软件复位、这也会完成相同的任务、但许多客户在上电时需要立即获得已知的器件状态、因此我们的器件有硬件复位。

    谢谢、Chase