This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据转换器论坛

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398389/data-converters-forum

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

您好!

我已经观察到 ECG 波形幅度在很大程度上取决于我们坐着的方式(坐直而坐/向后倾斜在椅子/病床上)。 下面的屏幕截图显示了这两种情况下的 ECG 振幅。

  

        直行                          坐姿/向后倾斜

直坐时的信号比坐/向后倾斜时的信号大三倍。

我想问一下、ECG 波形幅度是否会因为坐直而不是靠背(不是因为运动)而变化很大?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoang:

    请原谅延迟。  

    这是一个有趣的观察结果。 我最初认为倾斜时电极-皮肤接触阻抗肯定会发生一些变化、从而减小信号振幅。 出于好奇心,我做了一个快速的谷歌搜索,并遇到了这项研究:

    https://journals.lww.com/nijc/fulltext/2016/13020/effect_of_change_in_body_position_on_resting.7.aspx

    我以前没有遇到过这一点,但似乎合理的身体位置  对心脏的电轴有一定的影响,因此,可能会产生不同的结果你已经观察到。

    此致、

    Ryan