请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1299、
工具与软件:
您好!
我购买了 ADS1299EEGFE-PDK、但不想使用随附的 MMB0、 我想使用 STM32控制 ADS1299、但我有一些问题:
1.是否只需使用跳线将 MMBO 上 J5连接器中的电源端子连接到 ADS1299EEGFE-PDK 上的 J4来为 ADS1299EEGFE-PDK 供电? 然后、使用 ADS1299EEGFE-PDK J3上所需的引脚与 STM32连接?
2.如果我想使用 STM32读取 ADS1299中的寄存器值、是否只需要将 J3中的 CS、MOSI、MISO、SCLK 与 STM32连接?
此致、
Junzhe