This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:SPI 接口的上拉电阻配置

Guru**** 2546410 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400147/tsc2046e-pull-up-resistor-configuration-for-spi-interface

器件型号:TSC2046E

工具与软件:

尊敬的专家

   我们已经完成了触摸屏的调试。 它工作正常。

   如屏幕截图所示、我移除了所有上拉电阻、软件中的引脚配置没有上拉和下拉电阻。 我的问题是、SPI 接口是否已在 TSC2046E 芯片内配置相应的上拉或下拉电阻? 我在数据表中看不到相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为 TSC2046E 具有用于 SPI 线路的内部下拉或上拉电阻。 根据定义、SPI 使用推挽、因此不需要上拉或下拉电阻。 另一方面、I2C 使用开漏、因此确实需要上拉电阻器。 我希望这对您有所帮助、如果您在设计过程中需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR