This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8812:DAC8812的 SW 库

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811, DAC8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400385/dac8812-sw-lib-for-dac8812

器件型号:DAC8812
主题中讨论的其他器件:DAC8811

工具与软件:

团队、
我们是否有可用于 DAC8811/DAC8812的软件库或软件示例?

提前感谢!

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    否、我们通常不提供软件示例、因为每种控制器类型都不同。 您可以找到所使用控制器的 SPI 软件示例、并将其用于我们的器件。 DAC8812的 SPI 接口非常简单。 有一个18位数据帧、该数据帧由2个地址解码位和16位 DAC 数据组成:

    此致!

    Katlynne Jones