This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P42:是否有单通道版本的 ADS62P42?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS62P42, ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396545/ads62p42-is-there-a-single-channel-version-of-ads62p42

器件型号:ADS62P42
Thread 中讨论的其他器件: ADC3664

工具与软件:

已尝试搜索、但未能找到替代方案。

我真正需要的是

 12 - 14位(可以与更多位一起使用)

 50 - 100MSPS

 内置可编程 FIR 滤波器

ADS62P42具有这些功能、但应用对成本和功耗较敏感。

网站上的搜索工具似乎不提供"包含可编程 FIR 滤波器"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    请查看下面的 ADC3664数据表链接。 此设备具有您在上面列出的所有功能。

    www.ti.com/.../adc3664.pdf

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    ADC3664更昂贵、并且仍然有两个通道。

    可以搜索参数以将结果限制为具有"可编程 FIR 滤波器"的滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    遗憾的是、我们没有任何带有可编程 FIR 滤波器的 ADC。

    尤其是在该级别的采样率中。

    此致、

    Rob