This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:原理图审阅请求

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399686/ads1262-schematic-review-request

器件型号:ADS1262

工具与软件:

大家好!

我目前正在开发一种电路设计、旨在准确读取称重传感器的值、同时更大限度地降低噪声。 此值的最大读取速率至少为1000sps (或1200、因为我认为这是 ADS1262能够达到的最接近程度)。如果有人能查看原理图并提供一些反馈或改进建议、我会非常感谢、因为这是我第一次针对此问题使用敏感 ADC 或任何模拟器件。

电路概述:

  • ADC: 我使用 ADS1262来读取负载单元值。 如果对可以进一步降低噪声或提高准确度的更合适 ADC 有任何建议、我将乐意考虑其他替代方案。
  • 微控制器: ADC 将其值发送到 ESP32-S3。
  • 电源:
    • 模拟电源: VBUS 被升压到5.5V、然后降压到5V、以为 ADC 提供干净的 VCCA。
    • 数字电源: VBUS 还会降压至3.3V、以便为电路的数字侧和微控制器供电。

具体问题:

  1. 电源电路放置: 我正在辩论的是、将电源电路和微控制器放在与 ADC 分开的 PCB 上是否更好、以便降低噪声和干扰。 或者、一个具有单个 PCB 上模拟侧与数字侧适当分离的良好布局能否实现相同的降噪效果?

  2. 噪声最小化: 是否可以建议任何特定元件、布局策略或滤波技术来进一步更大限度地降低此类电路中的噪声?

  3. 组件建议: ADS1262是此应用的最佳选择、还是有其他 ADC 可以提供更好的精度和降噪性能?

我已经附上示意图供参考。 非常感谢您提供任何反馈、建议或见解!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Elias Abril、

    我查看了原理图的 ADC 部分、似乎效果不错。 差动输入上的100nF 电容器可能很多、但在您开始原型设计时、很容易更改该电容器

    关于您的问题:关于 PCB 布局的最佳方式有很多不同的意见,所以把这些信息作为指导方针,而不是无可争议的事实。 但这里是我们的一个 ADC 提供的一些信息、总结了这些指南

    ADS1262是我们拥有的噪声最低的 ADC 之一、因此、这是称重传感器测量的理想选择。 但是、采样速度越快、让系统产生的噪声就越大、因此在选择数据速率时应记住这一点。

    如果您有任何更具体的问题、请告诉我

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您花时间查看我的原理图以及您提供的宝贵反馈。 感谢您对差分输入100nF 电容器的建议。 我同意可能会有点高、因此我会确保在原型设计阶段测试不同的值、以找到最佳设置。 再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Elias Abril、

    没问题、很高兴我们能提供帮助

    -Bryan