This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:断电情况下的绝对最大额定值问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400253/dac81404-questions-for-absolute-maximum-ratings-in-power-off-situation

器件型号:DAC81404

工具与软件:

您好!

这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。
我始终欣赏 TI 准确快速的反馈。

(问题)

DAC81404的数据表(5/53页)规定 OUTX 到 GND 的引脚电压不能超过 AVDD+0.3V。
  我想问在 DAC81404 完全关闭的情况下、DAC81404的 OUTX 引脚是否可以由对应于5V 的电压源驱动
  (换句话说、如果连接到 DAC81404的 AVDD、DVDD 和 IOVDD 的低压降稳压器被禁用)。

2、此外、我想问一下 电源完全关闭的 DAC81404的 OUTX 引脚是否可以驱动
  当电压源的最大驱动电流限制为9mA (在10mA 下)时、电压源对应于5V。

  
此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwonjoon:

    Sanjay 将审查您的问题并尽快作出答复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kwonjoon:
     
     
    DAC81404的数据表(5/53页)规定 OUTX 到 GND 的引脚电压不能超过 AVDD+0.3V。
      我想问 在 DAC81404 完全关闭的情况下、DAC81404的 OUTX 引脚是否可以由对应于5V 的电压源驱动
      (换句话说、如果连接到 DAC81404的 AVDD、DVDD 和 IOVDD 的低压降稳压器被禁用)。
     
      -这将违反设备的绝对最大值,并 可能永久损坏它。
     
    2、此外、我想问一下  电源完全关闭的 DAC81404的 OUTX 引脚是否 可以驱动
      当电压源的最大驱动电流限制为9mA (在10mA 下)时、电压源对应于5V。
     
      -这 也是绝对最大值 违例,并 可能 永久损坏设备。
      
    谢谢!
    Sanjay