This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12020:ADC12020数据表中的示例电路设计问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12020, LMH6550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400839/adc12020-example-circuit-design-problem-in-adc12020-datasheet

器件型号:ADC12020
主题中讨论的其他器件: LMH6550

工具与软件:

在 ADC12020数据表中、图40显示了芯片的示例电路、其中使用了差分驱动器电路。 驱动器电路使用具有 VCM 端的 LMH6550、该端连接到图40中 ADC 的 VCM 端、但在图41中、VRM 节点连接到 VRM 节点、并且 LMH6550的 VRM 节点未连接到 ADC 的 VRM 节点、如图40中所示、请展示正确的连接方法。 此外、图40中使用了扼流电感。 推荐的参数是什么?

感谢您花时间处理此案例、并期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第19页的"输入共模电压"部分说明您可以使用 VCM 或 VRM 引脚为 LMH 放大器提供共模电压。

    对于扼流圈/铁氧体磁珠、请使用以下元件:

    铁氧体磁珠、120 Ω@Ω 100 MHz、0.5A、0402 402. 74279271. 伍尔特电子(Wurth Elektronik)

    这样可以很好地工作。

    此致、

    Rob