This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:低功耗模式和放大器;极低功耗模式下的 GUI 采样率不准确

Guru**** 2895580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401043/ads131m08evm-gui-sample-rate-not-accurate-in-low-power-mode-very-low-power-mode

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

工具与软件:

使用 ADS131M08EVM 软件时、 在高分辨率模式下效果很好。

我能够连接一个函数发生器、测量我正在生成的100Hz 正弦波、并查看 FFT。

当我更改为低分辨率模式时、采样率下降了1/2、这在最初是很好的。

不过、时域波形  在应该延长时会出现意外的相同情况、因此硬件中的采样率似乎实际上并没有改变。

尽管 FGEN 100Hz 输出没有变化、频域的基频仍被1/2除以、报告50Hz 波。

本质上、低功耗模式为我提供了预期的一半频率、但我认为这种模式存在一些软件问题。

我还怀疑超低功耗模式会将频率除以另一1/2、即当 FGEN 产生100Hz 时向我报告25Hz 波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 奥兰多!

    如果 在切换模式时继续使用 OSR=1024配置、则 应该是半输出数据速率、可以查看 表8-2。 ADS131M08数据表中标称主时钟频率的 OSR 设置和数据速率。

     时域波形中的波形 显示了每个周期的周期时间、这是您的输入信号频率、而不是 ADC 的数据速率。

    频域中显示的50Hz 基频计算不正确。 如果您查看中的  频域中的其他输出参数、它们都显示"Nan"、这意味着 GUI 无法正确计算这些参数。 您应该增加 GUI 采集的样本数量。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我知道在使用相同的 OSR 时、必须降低采样率。 我想这样。

    忽略采样率、我的输入波形在两种情况下都有40个样本的周期性。

    4kHz Fs 预计有40个样本。 (4kHz/40 = 100Hz)。

    但是、对于2kHz FS、这是不可预料的。 (2kHz/40 = 50Hz)。 我应该看到20个样本的周期性。

    这是问题的核心。

    我不确定软件是否正确配置了时钟寄存器、因为 ADC 数据速率看起来没有变化。

    我不需要立即解决、只是报告我发现的与此相关的问题、不确定是软件还是硬件。

    我不打算在我的应用程序中使用 GUI、只是做一些 初始测试。  

    如果我在使用自己的界面时发现问题、我将把它分支到新的线程。  

    感谢您发送编修。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 奥兰多!

    我只是使用逻辑分析仪进行了仔细检查、在 ADS131M08 GUI 中切换到低功耗模式或超低功耗模式后、实际数据速率仍为4ksps、而没有进行其他更改、如以下屏幕截图所示。

    BR、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 奥兰多!

    我刚刚与团队中的同事进行了交谈、还查看了 ADS131M08EVM 用户指南和数据表。 在 GUI 中切换模式时、ADC 预计会有不同的主时钟频率、例如     、高分辨率(HR)模式下预计会有8.192 MHz 时钟频率、低功耗(LP)模式下预计会有4.096 MHz 时钟频率、 2.048 MHz 预计适用于 超低功耗(VLP)模式、可通过在 ADS131M08EVM 上 JP10接头的适当位置安装跳线来更改外部时钟频率。 EVM 用户指南中的"2.2 ADC 外部时钟(CLKIN)选项"部分以及数据表的表8-2介绍了这些信息。

    GUI 本身无法检测外部主时钟是否正确更改、因此所有 参数的计算都 与您在 GUI 中选择的模式相关。 如果未正确更改或选择外部时钟频率、则会看到 GUI 计算出的一半数据速率以及输入信号频率计算不正确、因此这不是 GUI 软件中的问题。

    我希望我的解释清楚。 谢谢!

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、  

    非常好。 我还没有测试过、但我知道应该如何纠正问题。

    或许可以修复下一个修订版本、将 GUI 的 JP6更正为 JP10。

    在"电源模式"后还有一个星号、这将进一步说明跳线的相关性。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 奥兰多!

    谢谢、当我们将来有机会时、可以更新这些内容。

    BR、

    戴尔