This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS117L11:单极输入模式和负输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS117L11, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387922/ads117l11-unipolar-input-mode-and-negative-inputs

器件型号:ADS117L11
Thread 中讨论的其他器件: INA851

工具与软件:

大家好、我将在单极差分输入模式下使用 ADS117L11、如数据表的第8.3.1节所述。

I 得到 AVDD1 = 5V 和 AVSS = GND。 前端 INA851通过 ADC VCM 输出设置共模来执行单极至差分转换。

因此我希望 ADC 能够将(AINP - AINN)转换为一个带符号的16位值、其中-AINP < Vref - AINN < Vref。

然后读取第8.5.7.1节、表8-15似乎意味着在单极输入范围内只接受0至 Vref 输入范围("如果输入配置为单极模式、则转换数据以直接二进制格式进行编码以仅表示0至 Vref 上的正信号")。

我不明白。 如果 AINP - AINN 必须为正、则具有差分输入(在共模中交叉)的点是什么? 我在这里遗漏了什么?

如何配置 ADS17L11以充分利用差分信号和共模噪声?  

谢谢

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以简单地说、第8.3.1节中的"单极输入模式"与第8.5.7.1节中的模式无关、而后面的模式则与寄存器 CONFIG4位 BIP_UNI 相关。 我是唯一一个困惑的:-)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    主要支持工程师将于本周到场、期待您的回复或澄清。 感谢您的耐心。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale、是主要支持工程师返回吗?

    此致
    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    很抱歉这么晚才回复。  可以、您的注释 是、第8.3.1节中的"单极输入模式"与第8.5.7.1节中的模式无关、并且后续版本与寄存器 CONFIG4位 BIP_UNI 有关 是正确的。

    我可以看到术语如何有点令人困惑。  在第8.3.1节中、单极和双极指的是器件的实际电源电压配置。  在单极中、AVSS=GND 和 AVDD1设置为单个正电源电压。  假设 AVDD1=5V、每个输入电压必须在0V 至5V 范围内。  通过将 AINN 输入端的电压设置为大于 AINP 电压(但相对于 AVSS=GND 仍为正电压)、可以获得负差分电压。

    在第8.5.7.1节中、双极和单极两个术语与实际电源电压和输入电压无关;只与转换结果的编码有关。  即使您为单极工作配置了电源电压(AVDD1=+5V、AVSS=GND)、也需要将转换数据格式设置为双极输入模式(CONFIG4寄存器中的 BIP_UNI 位=0b、这是上电默认设置)。

    我希望这能澄清事实!

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用