This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:ADS122C04错误问题内部温度传感器精度

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401201/ads122c04-ads122c04-error-issue-internal-temperature-sensor-accuracy

器件型号:ADS122C04

工具与软件:

大家好、团队成员:

ADS122C04存在10°C 错误问题内部温度传感器精度、520个单位的大规模生产、故障率有11%、您有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这看起来相当高、因为 内部温度传感器具有0.5°C 典型精度。

    如何确定误差如此高?

    此致、

    天使