This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:未找到地址0x4B

Guru**** 2933140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399998/ads1115-address-0x4b-not-found

器件型号:ADS1115

工具与软件:

您好!

我将 ESP32与4个 ADS1115模块一同使用。 我已经成功获得了 I2C 地址0x48、0x49和0x4A、并且我可以正确地从每个通道中读取模拟通道。 但是、我无法找到0x4B 地址、根据数据表、应将 ADDR 引脚连接到 SCL 引脚来获取该地址。

我可能会做错什么? 我尝试了多个 ADS1115模块、但在所有情况下、我都无法检测到0x4B 地址。

如果有任何帮助、将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    您能否使用逻辑分析仪或示波器共享 I2C 通信波形的捕获?

    第一个 I2C 帧应如下所示:

    当您尝试使用 1001011b 地址(ADDR 引脚连接到 SCL)时、是否在帧的最后一位获得了 NACK?

    您可能错误地构造了地址读取/写入。 I2C 地址为4Bh、但这是写入的高7位。 在您的地址中、您使用4Bh 作为字节、然后与0或1进行"或"运算、以进行写入或读取。 对于 I2C 地址、您应该为96h、然后使用0或1进行写入或读取。 这实际上是将每一位向左移动一次、以考虑读取/写入位(帧的第8位)。  

    同样、了解情况的最佳方法是通过示波器查看数字通信情况、从而了解发生了什么情况。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题是、在扫描 I2C 地址时、我唯一找不到的是0x4B。 我可以找到0x48、0x49和0x4A 地址、并且可以正确地使用它们测量信号。 现在、我是否需要使用电阻器进行另一配置来查找该地址?

    我曾尝试按照您的建议写入4B 地址(十进制为75)、但器件没有响应。 根据我从逻辑分析仪获得的信息、地址的构造正确。

    我使用了3个不同的 ADS1115模块、所有这些模块都获得了相同的结果。 所有器件都是新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    地址的构造正确无误。

    您的 SCL 频率是多少?

    您能否分享您的设置原理图? 这将有助于确认与器件的所有连接是否正确。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Angel
    SCL 频率为400kHz。

    这些是我的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    连接似乎正确、地址的构造正确、因此我不确定问题可能是什么。  

    您可以尝试使用较低的 SCL 频率、看看是否有任何差异、因为400kHz 是必须使用高速模式之前的上限。  

    似乎确认位的时钟周期总是稍长一些。 为什么会这样? 这对于与器件通信来说不应该是个重大问题、但我想知道为什么会是这样、以及这样是否与在使用 SCL 地址时遇到问题有关。  

    还可能是这些器件在某个时候损坏了、甚至是假冒的。  

    此致、

    天使