This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:HSDC Pro 软件-自动重新布防触发选项不可用

Guru**** 2457330 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, AFE58JD18EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400218/tsw14j50evm-hsdc-pro-software---auto-re-arm-trigger-option-unavailable

器件型号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD18EVM

工具与软件:

我将 TSW14J50EVM 与 AFE58JD18EVM 配合使用。

在 HSDC Pro 软件中选择 TRIGGER (触发条件)菜单时、"Auto Re-arm TRIGGER"(自动重新启动触发条件)选项将显示为灰色、我无法选择该选项。 要启用此功能、我需要进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我可以知道 您使用的是哪个版本的 HSDC Pro 吗?  

    谢谢!  

    Karthik N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我使用的是版本6。 尽管我注意到它在窗口标题栏中称为"Lite Pro"。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Karthik 要求我帮助您 解决 HSDC Pro 的问题。 我今天会跟进。

    感谢您的耐心等待、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我 能够复制您的硬件设置。 虽然 HSDC Pro 文档显示 TSW14J50与您的 AFE 的兼容性、但固件不支持自动重新启动触发器、 将来也将不受支持。

    TSW14J56EVM 兼容、展示了触发条件设置中可用的选项。 遗憾的是、该 EVM 已停产、不再支持。 如果您有 HSDC Pro v5.20、则可尝试一下。


    要下载 HSDC v.5.20、请访问 https://www.ti.com/tool/DATACONVERTERPRO-SW

    选择"下载选项"-->"查看所有版本"

    选择"01.00.00.0W (2021年3月21日)"

    下载 High-Speed Data Converter Pro GUI 安装程序、v5.20 (zip)、

    您应该能够保持版本6.0的安装、因为5.20是32位的。

    使用 GUI 时、需要使用该固件来启用自动重新启用:

    'TSW14J56REVD_ADC_DDR_DAC_BRAM_256KB_XCVR_FIRMWARE.rbf'


    对此可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    Shane

    更新:关闭主题、因为我们已使客户离线。