This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:在 ADC 忙/就绪引脚和 ALERT 引脚上查询

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401348/ads7142-query-on-the-adc-busy-ready-pin-and-alert-pin

器件型号:ADS7142

工具与软件:

我计划在电路中使用此器件型号、是否需要使用 BUSY/READY 引脚和 ALERT 引脚。 我是否应将这些引脚保持开路、以及是否可以单独使用 SCL 和 SDA 引脚?  

由于我只有来自主 IC 的单独 SCL 和 SDA 引脚、因此无法连接 BUSY/READY 引脚和 ALERT 引脚。 因此、我是否应该将这些引脚保持开路状态?

谢谢!

Amal   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    尽管严格意义上没有必要这样做、但如果您可以负担得起布局、我建议以某种方式连接 BUSY/RDY 引脚以监控器件的状态(轮询 GPIO 就足够了)。 否则、您可以将其保持悬空。

    如果您不会利用 ALERT 引脚、我建议为该引脚放置一个弱上拉电阻器、以降低其功耗。  

    此致、
    Joel