This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:如何配置通道之间的延迟

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401688/ads1278-how-to-configure-delay-between-channels

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

工具与软件:

Dears、

我的客户在电表中使用 ADS1278。 他们想同时对 I/V 进行采样。 但是、CT/CT PT 将具有不同的时间延迟、并在计算功率时导致相位误差。

因此、他们想要调整通道之间的延时时间。 请帮助以下问题?的评论

  1. ADS1278的所有 ADC #CH 似乎都使用相同的时钟、且型号非常小。 我们是否可以通过 SW 设置每个#CHS 的延迟?
  2. 如果 SW 不可用、如何解决该问题? 是否添加外部 RC 滤波器?
  3. 我们是否有具备此功能的新器件可以推广?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    ADS1278不包含通道间相位延迟功能。  您需要考虑软件中的相位差异。  您也可以在模拟中执行此操作、但这种方法可能不够灵活、无法考虑 PT 传感器容差。

    如果可以接受32ksps 的最大数据速率和约8kHz 的最大带宽、则 ADS131M08包含通道间相位调整。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用