This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:基准电容器 CREF

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, OPA328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401287/ads127l11-reference-capacitor-cref

器件型号:ADS127L11
Thread 中讨论的其他器件: OPA328

工具与软件:

您好!

ADS127L11上的基准电容器 CREF 有多大?

如果我的外部基准电压缓冲器稳定得足够快、我需要这个值来进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fz、


    ADS127L11的等效基准输入电容为10pF。  请注意、如果您使用 REFP 缓冲器、则等效输入电容会减少100倍以上。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith Nicholas、您好!

    非常感谢。
    内部 REFP 缓冲器必须停用、因为我要在 AVDD1=3.3V (低速模式)的情况下操作 ADC 并使用3.0V 基准。

    我计划使用 OPA328 (如 sboa558中所示)来缓冲 REF35300电压基准。
    在我的仿真中、基准电压以足够快的速度建立(使用 fmod = 1.6385MHz)。

    您认为该缓冲电路是否适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fz、

    是的、OPA328将有足够的带宽来驱动 ADS127L11 REFP 输入。

    此致、
    Keith