This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:我们想详细了解 ADC 内部的同步采样机制。

Guru**** 2546390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401758/ads131m08-we-would-like-to-have-a-detailed-understanding-of-the-synchronous-sampling-mechanism-inside-the-adc

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

我们的电路板使用四个 ADS131M08、我们的产品需要四个 ADC 才能实现精确同步。 四个 ADC 使用相同的时钟:8.192M。 采样率为8KSPS。 4路 ADC 在引导初始化后同步、向 SYNC 引脚提供一个低电平脉冲。 因此可以看到4路 ADC 的涡脚被同步触发。 接下来、我们想详细了解 ADC 内部的同步采样机制。

1.由于 ADS131是 sigmaDelta ADC、所以内部采样采用过采样技术。 ADC 之间还是通道间的第一个采样点同步?

2.变换的过采样时间跨度是多少? 3.通道间的采样间隔是否会随着时间的推移而发生越来越多的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4637774:

    问题答案(大部分问题可在 ADS131M08数据表的第8.5.2节中找到):

    Unknown 说:
    转换的过采样时间范围是什么

    ADS131M08使用 sinc3滤波器、因此在同步事件后进行3次转换才能稳定

    Unknown 说:
    通道间的采样间隔随时间推移会发生越来越多的变化

    对于所有器件、时序(调制器时钟数)应相同。 您将为所有4x ADC 使用相同的时钟、以确保它们之间具有最高的同步级别。 但是、如果每个时钟的布线长度差异很大、则 ADC 可能是异步的。 例如、如果3个 ADC 非常接近时钟源、但一个 ADC 距离很远、则最后一个 ADC 可能与第一个 ADC 不同步。

    不过、这可能很不可能、但有时要对 SYNC 引脚施加脉冲、以确保 ADC 处于同步状态可能会有用。 如果同步脉冲边沿与 ADC 内部时钟边沿一致、则不会发生任何情况、因为器件已处于同步状态。

    -Bryan