This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:差分输入信号分压器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA146, ADS1255, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401970/ads1256-differential-input-signal-voltage-divider

器件型号:ADS1256
Thread 中讨论的其他器件:ADS1255、INA146、

工具与软件:

你好。

(我不是该领域的专家。 如果我的问题很奇怪、请原谅我。)

我正在尝试制作一个使用 ADS1255将+/-20V 差分输入信号数字化的电路板。该电路与 ADS1256EVM 中的电路基本相似(www.ti.com/.../sbau090)。
我需要一个分压器电路、将+/- 20V 差分输入信号衰减四分之一。

在搜索资源时、我看到了一份名为"低压 ADC 的高压信号调节"的文档。 (www.ti.com/.../sboa097b.pdf)。
在本例中、我可以使用本文档中的"电路4:INA146差分输入"吗?


我的理解是、通过调整 RG1、RF1的比率、我能够将差分输入信号衰减1/4。
如果此电路将+/-20V 输入信号衰减1/4、可获得+/-5V 信号、那么需要将其连接到 ADS1255的 AIN0和 AIN1、但我不知道如何应用、因为原理图中只有一个 Vout。

"电路4:INA146的差分输入"不适合我的案例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Youngchai Kim

    该电路可以接受20V 至5V 分压、因此输入信号处于 ADC 电压范围内。 数据表提供了一些参考信息、因此您可以选择电阻值来获取所需的衰减。

    如果您的输入信号实际上是双极的、即+/-5V 而不是5V、则由于 INA 输出电压以 REF (2.5V)为基准、必须将该信号进一步分压至+/-2.5V。 您可以将此电压施加到 AINP、然后将 AINN 连接到2.5V。 这是因为 ADS1256无法实际测量低于接地电压的电压(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048636/faq-can-my-adc-measure-negative-voltages)

    您还可以联系我们的放大器 E2E 论坛、看看他们是否还有其他想法

    最后、您可以始终只使用电阻分压器将信号分频至 ADC 的输入范围。 您可能需要使用偏置到某个电压的差分分分压器来获得正确的输出

    -Bryan