This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:EEG 采集设置和寄存器配置

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400458/ads1299eegfe-pdk-eeg-acquisition-setup-and-register-configurations

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

我正在尝试获取 EEG。 您可以帮助我确定 基准和偏置电极的正确寄存器、跳线配置以及连接吗?

更具体地说:

1.我有一个连接到 JP25.2的外部偏置电极。 我已拔下 JP6[1-2]、JP25[1-2]和 JP25[3-4]上的跳线。 是这样吗?  

2. 我想使用 连接到 JP25.6的电极作为 REF 电极。 为确保这是所有单端输入的通用基准、我在 MISC1中启用了 SRB1。  
JP8[1-2]短接;JP7 [2-3] 短接。
是这样吗?

3. GUI 中下列寄存器的设置应该是什么:CONFIG3,导联脱落检测和电流控制寄存器,偏置控制寄存器?

请在您方便的时候尽快帮我解决上述问题!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meghna、

    1. 是的、这是正确的。 还要确认将 JP1设置为[1-2]、以便将 BIAS_ELEC 连接到 BIASOUT 引脚。
    2. 是的、这是正确的。
    3. 我建议设置 CONFIG3[3:2]= 11b。 从 LOFF 的默认值开始、并根据需要进行调整。 在验证设置之前、BIAS_SENSP/N 可保留为0x00、然后您可以启用一些 INxP 输入来实现共模导出。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。


    1.我已将 JP1的[1-2]短接。

    3. CONFIG3[3:2]= 11b - 这是否意味着偏置参考的是1/2 Vs 而不是 JP25.2中的偏置电极?

    此外、如何确认设置正常工作? 我是否应该按照以下说明操作并向 Aini 提供正弦输入? 如果是、我的 REF_ELEC (JP25.6)和 BIAS_ELEC (JP25.2)应该连接到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    BIAS_ELEC 信号是 ADS1299偏置放大器的输出。 它不是偏置放大器的基准。

    请参阅 ADS1299数据表的偏置驱动部分。 在图38中、您可以看到内部或外部直流电压是如何 连接到同相放大器输入的。 该电压用于设置放大器输出端的直流偏置电压、并用于驱动患者。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白、谢谢。 我有一些跟进问题:

    1. 如何确认设置是否正常工作? 我是否应该按照以下说明操作并向 Aini 提供正弦输入? 如果是、我的 REF_ELEC (JP25.6)和 BIAS_ELEC (JP25.2)应该连接到什么?

      

    2. 我尝试 使用一个通用负基准在单端输入配置中检查 EEG 电极的噪声。 我已经遵循了这些配置-它们是正确的吗? :

    • 信号电极连接到 J6.36、J6.32。  J6中的其余跳线均断开。
    • 偏置电极连接到 JP25.2
    • REF 电极连接到 JP25.6
    • JP6:开路;JP8[1-2]短接;JP7[2-3] 短接;JP1[1-2]   短接;
    • 提供单极电源(JP2 [2-3]短接、JP20 [1-2]短接)
    • DVDD = 3V (JP24 [2-3]短接)

    GUI 配置:

    • CONFIG3[3:2]= 11b
    • MISC1的 SRB1 = 1
    • 500SPS、PGA = 24
    • 所有电极的导联偏置和导联脱落都关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、有任何更新吗?