This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:查找与 DAC38J84EVM 兼容的数据采集/图形发生器评估板

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, TSW14J57EVM, DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389833/tsw14j57evm-looking-for-a-data-capture-pattern-generator-evaluator-board-that-is-compatible-with-the-dac38j84evm

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84EVM、TSW14J59EVM

工具与软件:

下午好

我们希望通过结合使用 DAC38J84EVM 和 TSW14J57EVM  板来设置快速图形发生器、但是 TSW14J57EVM 不在分销商中提供、并且在 TI 网站上不清楚其状态。

电路板是否仍可用? 如果没有、是否有替代解决方案?

提前感谢

Daniel Pereira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请订购 TSW14J59EVM。

    由于 FPGA 不可用、TSW14J57EVM 已停产。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

     

    快速跟进该主题。 我们按照建议订购了 DAC39RF84EVM 和 TSW14J59EVM、但在运行一些初步测试时、我无法针对这种特定 DAC 模型对 TSW14J59EVM 进行编程。 我在您的网站(v6.00)上使用最新的 HSDCPro 安装。

    查看它、在上 关于 菜单中、在 TSW14J59revB–DAC 支持的器件下、只有一组模式 DAC39RF1x 外观。 查看 DAC39RF84EVM 的快速入门指南、并考虑在其 GUI 中为电路板选择的参数、我预计需要这些参数 DAC3XJ84_LMF_841 .

    您能否为我们提供更新的 HSDCPro 安装、其中包括运行我们系统所需的文件?

     

    好的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭此帖子、因为正在通过电子邮件解决此问题。