This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8867:确认使用案例

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8867, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400825/ads8867-confirmation-of-use-case

器件型号:ADS8867
主题中讨论的其他器件: THS4521

工具与软件:

大家好、我希望你们做得好。

我需要按照以下规格测量 PWM 信号的电流:

  • 周期:0.02秒(50 Hz)
  • 脉冲宽度:450微秒

我一直在考虑 ADS8867、尤其是图62中所示的参考电路。

 

我打算添加一个串联的电阻器、并测量线路上所述电阻器的压降。 假设我可以进行增益/其他计算、这是否可以?

 

我还想确认几个要点。  

1) 1)使用 AVDD 生成此电源轨的首选方式。 可以与 DVDD 轨相同吗?  

2) 2)在图62中、CONVST 引脚是否仍在使用、如该时序图中所示、作为 COM 的一部分? 或者它是用于输入另一个信号。  

 

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    感谢您的提问。 关于分流测量、您期望获得什么样的压降和共模? 这些值必须处于 FDA 输入范围内。

    关于您的其他问题:

    1. 您可以将 AVDD 和 DVDD 连接在一起并使用 LDO 或类似器件。 请确保所选的电源轨电压不超过 AVDD 或 DVDD 额定值:
    2. 我相信 CONVST 正用于开始转换。 不知道你的意思是 coms。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。  

    设计注意事项。 我需要能够使用1mA 阶跃进行测量。 该信号在1到100mA 之间变化。

    如果使用5欧姆电阻器作为 Rsense、整个电压降范围将为5mV 至500mV。  

    1) 1)该范围是否正常?  

    2) 2)我最好在这样的配置中使用 THS4521但增加增益。

     

    相关问题  

    AVDD 和 DVDD、 CONVST  

    感谢您的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:  

    就 FDA 增益而言、这两种配置看起来相同。 范围听起来很合适! 请进行增益、以便可以使用更大的 ADC 动态范围。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。