This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502-01EVM:DAC80501无电压输出

Guru**** 2551020 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501, DAC80502-01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398358/dac80502-01evm-dac80501-no-voltage-output

器件型号:DAC80502-01EVM
主题中讨论的其他器件:DAC80501

工具与软件:

由于包含 DAC80501的原始电路中没有 VOUT (0V)、因此我获得了 DAC80502-01EVM、安装 控制程序、

我试着启动它、但仍然没有 VOUT。 DAC80502-01EVM 上的跳线处于出厂默认状态。

通信通过 SPI 实现、VDD 是 USB 总线电源5.0V。  DAC805xxEVM 不是演示模式。

程序中显示的寄存器是01h:0x0000 , 02h:0x0415 , 03h:0x0000 , 04h:0x0001 , 05h:0x0000 , 06h:0x0000 , 07h:0x0000

即使重写08h 的内容、输出也没有变化。 "那又怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以再次确认寄存器吗? 0x02是 SYNC 寄存器、0x1是 DevID 寄存器。 DevID 寄存器应读数为0x0415。 我想知道您的0x02寄存器是0还是1。 您还可以确认 VREF 电压是2.5V、VDD 电压是5V 吗?

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin。

    很遗憾没有很久的时间

    我再次检查了电路板状态。

    01h 寄存器(DevID)为0x0415、02h 寄存器(SYNC)为0x0000 (立即更新)。 并且 VDD (TP9)为5V、VREF (TP11)为2.5V。

    然后、更改08h 寄存器使电压输出达到预期值。

    感谢您的支持。

    校准